This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:对于给定频率、我需要哪些 PWM 引脚和感应引脚?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1232919/tms320f28388d-which-pwm-pins-and-sensing-pins-do-i-need-for-a-given-frequency

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMDSCNCD28388D

对于 PWM 信号的中心线时序、我需要使用哪些参数和引脚?  我将20kHz PWM 信号驱动到三相全桥逆变器的栅极。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tekstar、  

    我假设您指的是 F28388D 控制卡。 您可以在 C2000ware 中的以下位置找到180引脚排列表:  

    TI\c2000\C2000Ware_4_03_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28388D\Rev.B -  这指出了转至 C2000的 PWM、可以使用这些对中的任何一个。  

    如果从器件的角度来看、请参阅 PWM 的数据表(6.1表格属性)并进行相应选择。  同样、对 ADC 感应也执行相同的操作。  

    了解 C2000用例的 T 型逆变器参考设计: https://www.ti.com/tool/TIDA-01606 

    此致!

    Uttam