This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:两个相邻的 GPIO 端口短接

Guru**** 2524020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1233135/tms320f280039c-two-adjacent-gpio-ports-are-shorted

器件型号:TMS320F280039C

大家好、

如下图所示、DSP 电源电压为3.3V。该芯片有78和79两个引脚作为输出引脚、这两个引脚理论上输出 PWM 互补信号。 由于焊接故障、两个引脚被短接。 在这种情况下、78、79输出信号高电平约为1.6V。  

如下图所示、黄色显示短路后的78和79端口输出波形。 78、79 GPIO 端口为什么仅为大约1.6V 的高电平?  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    如果 EPWM 信号在短路时输出了互补信号、则可能会超过引脚的绝对最大电流额定值、并且引脚可能(可能)损坏。

    原因:当一个引脚驱动为高电平、而另一个引脚驱动为低电平时、它们之间几乎没有电阻。 因此、驱动高电平的引脚将提供比绝对最大规格更大的电流、而驱动低电平的引脚将吸收比绝对最大规格更多的电流。

    因此、引脚可能已损坏、该特定芯片不应用于设计中。

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince。

    感谢您的支持。

    客户想详细了解为什么在短路后输出高电压高达大约1.65V 、理论上应该是3.3V? 与芯片结构还是设计的外围电路有关?  

    谢谢。此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    如前所述、主要原因是驱动器可能已损坏。 它通常不应该输出1.65V。 超过了引脚的绝对最大额定值、这可能是一段长时间和重复的时间。 因此、一旦超过绝对最大值、就不能再保证器件的任何值。 在这种情况下、该引脚可能已损坏、无法再输出3.3V 电压。

    此致、

    Vince