This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2809:器件锁定消息- Code Composer Studio

Guru**** 2881650 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1233449/tms320f2809-device-locked-message---code-composer-studio

器件型号:TMS320F2809

您好!

我在产品中使用与 TMS320F2809芯片等效的军用级。 我无法将更新后的固件刷写到芯片中。 我在 Code Composer Studio 上一直收到一条锁定消息。

我已将两个屏幕截图附在这张机票上、以便提供更好的图片。

如果使用了密码来保护芯片、我不知道那是什么。 我的问题是-如何移除/擦除现有的器件锁定(如果有)、并通过 JTAG 或引导加载程序对芯片进行重新编程?

请告知。

Subramanian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Subramanian、

          看起来您正在更新固件、这意味着闪存已进行编程。 如果您的项目从未包含密码、但您的设备似乎现在已锁定、则您的设备可能在无意中被锁定。

    如果器件确实已锁定、而您无法通过 CCS 连接/解锁它们、恐怕您只能更换这些器件。 如果擦除/编程操作因欠压/掉电情况而受到干扰、器件可能会无意中被锁定。 如果在擦除/编程操作期间器件缺少电流、也可能会发生这种情况。 请参阅 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/826343

    如何移除/擦除现有的设备锁定(如果有)并通过 JTAG 或引导加载程序对芯片进行重新编程?

    不幸的是、这是不可能的。 如果不知道密码、就不能擦除闪存。