This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:模拟和数字接地以及 ADC 基准电压选择的隔离

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1233440/tms320f28335-isolation-of-analog-and-digital-ground-and-adc-reference-voltage-selection

器件型号:TMS320F28335

尊敬的专家:

我正在设计定制 F28335电路板。 此时此刻有两个困扰我的问题。 首先、关键是模拟接地和数字接地是否可以隔离。 其次、 我想知道为什么会有3个 ADC REF 电压(1.5V、1..024V、2.048V)供用户选择? 一个特定电压电平相对于另一个电压电平是否有任何优势? 您会建议哪个电压?

此致、

伯恩·拉杰什

此致、
伯恩·拉杰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    1.请参考我们硬件设计指南中有关模拟和数字基础查询的内容: https://www.ti.com/lit/an/spraas1d/spraas1d.pdf

    2.作为行业标准,我会使用2.048V,但它是一个选择。 与此相关的更多信息可在上面分享的设计指南中找到

    此致、

    Uttam Reddy Pailla