This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:闪存

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1233671/tms320f28386d-flash

器件型号:TMS320F28386D

我想确认有关闪存的一条信息。

CPU1和 CPU2是否具有相同大小的闪存、而且地址也完全相同。 但它们是两种不同的 FLASH。

通常使用其他 MCU、它们可能具有不同的地址、 例如 Infineon TC39X

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没错。 F2838x 器件上的 CPU1和 CPU2闪存子系统完全独立、即使它们具有相同的地址范围。

    此致、
    Ibukun