This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:电源保持断开状态以完成上电复位的时间

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1233987/tms320f28379d-time-for-the-power-to-remain-disconnected-for-a-complete-power-on-reset

器件型号:TMS320F28379D

为了实现完全上电复位、我必须切断 F28379子卡的电源多长时间?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是"子卡"、假设您指的是 https://www.ti.com/tool/TMDSCNCD28379D。 几秒钟应该足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hareesh、正确、我指的是控制卡。 我还观察到几秒钟内就完成了重置、这肯定取决于 电容器放电时间 等 但是 、是否存在为此目的而已知的任何特定时间? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但 是否有任何为此目的而已知的特定时间?

    不是、这不是我们的精度测试。