This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:餐前小吃板中的 H 桥 ePWM 生成

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1233373/tms320f28069m-h-bridge-epwm-generation-in-tapas-board

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D

 我正在使用餐前小吃板的2个半桥(4个 ePWM 和5个 ePWM)来执行一个全桥逆变器。 然而,当我打开电源到餐前小吃板,电源保护打开,电源跳闸。 我无法理解出了什么问题。 我已在  TMS320F28379D 中尝试相同的编码概念、而且我能够为4个 ePWM 和5个 ePWM 生成两个互补的 PWM 脉冲。 但相同的编码在餐前小吃板上不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ronaq、  

    您是否使用未启用 PWM 的基本示例测试了电路板? 电源保护是否打开且电源仍跳闸? 我们需要首先确定是电路板问题还是 PWM 问题。

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    单个半桥正常运行、电源不会跳闸。 此外、 ePWM 4和 ePWM 5是正确生成的、没有相移。 但是、当在代码中加入相移时、 电源保护开启并且电源发生跳变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ronaq、您的相移配置是什么? 是否存在 PWM 输出都为高电平的情况?

    此致!

    Ryan Ma