This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:eCAN CANTRR 问题

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1234168/tms320f280025-ecan-cantrr-issue

器件型号:TMS320F280025

大家好、

我的客户想要使用 CANTRR 来中止 eCAN  传输、但他无法意识到。 下面是他所做的步骤:

1. 首先禁用邮箱0、然后设置邮箱0的 TRS 位、接着设置邮箱0的 TRR 位、但仍然可以发送。 CANTRR 寄存器为1。

2. 对于上面的同一个程序,如果是与断点一起运行的,程序会先运行到232行的断点,然后运行到233行的断点,但 CANTSR 和 CANTRR 都是0。

3. 首先打开邮箱0、然后设置邮箱0的 TRS 位、接着设置邮箱0的 TRR 位、但仍然可以发送。 CANTRS 和 CANTRR 寄存器为1。


在这些步骤中、CANAA 始终为0。

此外、当不发送时、首先配置邮箱0的 TRS 位、然后配置邮箱0的 TRR 位、TRS 位是否可以被清除?

--

谢谢、此致

耶鲁