请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28034 大家好、
客户有问题需要您的帮助:
使用 TMS320F28034 作为控制器时、一些芯片在使用 CAN 进行升级时报告了错误。 引导仿真发现、将数据写入闪存时解析的地址错误(它是随机值、但超出了有效地址)。 该批芯片中有三分之一的芯片出现了这个问题、这个问题的芯片上电和掉电、擦除闪存、重新闪存启动、使用内部和外部时钟尝试、但问题仍然存在; 在升级过程中、28034的 CAN_TR 和 CAN_RX 管脚数据通过仪器测试、没有异常情况;希望能获得技术支持、谢谢! ! !
您能帮助检查这个问题吗?
谢谢。此致、
本