This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:TMDSHVMTRINSPIN 和28335模块

Guru**** 2820645 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28027F, TMDSHVMTRINSPIN, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1234185/tmdshvmtrinspin-tmdshvmtrinspin-and-28335-module

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28027FTMDSCNCD28069MISOcontrolSUITE

大家好、支持团队

我的客户的问题如下:

"我们已经购买了高压电机控制套件(TMDSHVMTRINSPIN)来控制永磁同步机器。 该套件配有两个控制卡:TMDSCNCD28027F 和 TMDSCNCD28069MISO。 我想知道此套件是否与28335模块兼容。
我们的目的是使用 F28335控制卡的自定义控制器来控制机器、但我们不确定引脚排列是否与套件的主卡兼容。"

非常感谢。

此致、
Yuki 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 您可以在 controlSUITE 中找到 F28335控制卡文件。 您的客户可能会参考原理图来设计自己的电路板、或直接使用此控制卡。

     C:\ti\controlSUITE\development_kits\~controlCARDs\CC2833xHWdevPkg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,延明

    感谢您的答复。

    我已将 F28335控制卡连接到 TMDSHVMTRINSPIN、但套件的两个 LED 立即亮起。 e2e.ti.com/.../tmdshvmtrpfckit-with-28335-is-faild 上也报告了这一问题。 这就是我不确定该套件与 F28335的兼容性的原因。

    我已经看到、controlSUITE 提供了特定的软件来运行带有 F28335的 HVMTRPFCKIT。 该套件看起来与 TMDSHVMTRINSPIN 套件类似、但 controlSUITE 提供的项目可以直接启动到 TMDSHVMTRINSPIN 吗? 两个套件之间是否有差异?

    感谢你的帮助。

    此致、
    Yuki 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      controlSUITE 中的电机控制示例项目的 HVMTRPFCKIT 和 TMDSHVMTRINSPIN 之间没有差异。 您只需要检查示例代码是否可以正常工作、如应用手册中所示。 以检查 PWM 输出和 ADC 检测。