This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C-Q1:LIN RX 中断问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C, TLIN1021DEVM, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1233866/tms320f280049c-q1-lin-rx-interrupt-problem

器件型号:TMS320F280049C-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS320F280049C、 TLIN1021DEVM、 SysConfig

尊敬的 Champs:

客户用途  TI - LAUNCHXL -F280049C (TMS320F280049C)  

对于特定的系列、它们执行 LIN/SCI 从机驱动程序。 在测试时遇到问题

与接收数据中断有关。   

 

它们正在从独木舟传输 LIN 报头消息(0x3D)、但无法 获取接收中断。

 请查看 附件中与 LIN 从机模块初始化相关的详细伪代码。

 以下是其设置的构建方式:

请查找与以下提及的硬件连接相关的详细信息:

  1. 我们使用 LIN 收发器(TLIN1021DEVM)在评估 板与之间建立通信  

LIN 主器件(在本例中、我们使用 Canoe 接口作为 LIN 主器件)。  

  1. 我们使用 Launch Pad Rx 引脚连接了 LIN 收发器 Rx 引脚 (即引脚44) 在评估 板和上  

 带评估 板的 LIN 收发器 Tx 引脚 (针脚43) 。  

  1. 根据《评估板用户指南》、我们在使用 BP、因此我们已经选择了开关 S6至 BP、并且 J101跳线引脚已短接。  

对于该连接、我们点击 Rx 引脚  (即引脚44) 逻辑分析仪输出端的波形。  我们能够跟踪 Rx 引脚上接收到的数据。

 

您有什么提示给我们吗?

谢谢。此致、

Tamase2e.ti.com/.../LIN_5F00_SlvDrvr_5F00_Init_5F00_API_5F00_Pseudo_5F00_code.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tamas、

    感谢您的提问。 看起来引脚44是保留的、不能用于此目的:

    您能否尝试使用 SysConfig 来选择引脚? 似乎器件上只有4个 LIN-RX 引脚:

    此致、

    Vince