This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280023C:编译错误

Guru**** 2684355 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1234638/tms320f280023c-compile-error

器件型号:TMS320F280023C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

Error: Cannot find module 'C:\dot_file_libraries\clbDotUtility.js'
    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:880:15)
    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:725:27)
    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)
    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
  requireStack: []

如何修复此错误?

您能帮助检查这个问题吗?

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该错误何时发生?消息输出在哪里? 它看起来不像来自编译器的消息。

    谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    问题是在 构建步骤—编译后处理步骤中有一些额外的代码、我不知道它有什么作用。

    mkdir "${BuildDirectory}/simulation"
    ${CLB_SIM_COMPILER}/g++  -c -DCLB_SIM -I${SYSTEMC_INSTALL}/src -I${C2000WARE_ROOT}/utilities/clb_tool/clb_syscfg/systemc/include -I${PROJECT_ROOT} -I${CLB_SIM_COMPILER}/include -Og -g -gdwarf-3 -gstrict-dwarf -Wall -MMD -MP -MF${BuildDirectory}/simulation/clb_sim.d -MT${BuildDirectory}/simulation/clb_sim.o -I${BuildDirectory}/syscfg   -fno-threadsafe-statics  -o${BuildDirectory}/simulation/clb_sim.o ${BuildDirectory}/syscfg/clb_sim.cpp
    ${CLB_SIM_COMPILER}/g++ -DCLB_SIM -Og -g -gdwarf-3 -gstrict-dwarf -Wall -Wl,-Map,${BuildDirectory}/simulation/simulation_output.map -L${SYSTEMC_INSTALL}/build/src -o${BuildDirectory}/simulation/simulation_output.exe ${BuildDirectory}/simulation/clb_sim.o ${C2000WARE_ROOT}/utilities/clb_tool/clb_syscfg/systemc/src/CLB_FSM_SC_model.o ${C2000WARE_ROOT}/utilities/clb_tool/clb_syscfg/systemc/src/CLB_HLC_SC_model.o ${C2000WARE_ROOT}/utilities/clb_tool/clb_syscfg/systemc/src/CLB_LUT4_SC_model.o ${C2000WARE_ROOT}/utilities/clb_tool/clb_syscfg/systemc/src/CLB_OutputLUT_SC_model.o ${C2000WARE_ROOT}/utilities/clb_tool/clb_syscfg/systemc/src/CLB_counter_SC_model.o  -Wl,--start-group -lsystemc -Wl,--end-group
    ./simulation/simulation_output.exe
    ${NODE_TOOL} "${CLB_SYSCFG_ROOT}/dot_file_libraries/clbDotUtility.js"  "${CLB_SYSCFG_ROOT}" "${BuildDirectory}/syscfg" "${BuildDirectory}/syscfg/clb.dot"

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 错误来自 post-build 步骤。 我会将此主题提请器件专家注意、以获取进一步建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    与 clbDotUtility.js 相关的编译后步骤用于 为 CLB 工具生成图;如果您不使用该步骤、可以在 Project Properties 编译设置中将 node_tool 变量设置为0、以此来排除该步骤。

    如果您尝试为 CLB 工具生成图、请验证"工程属性"的"链接资源"部分是否将 CLB_SYSCFG_ROOT 列出为类似于以下内容的内容:C2000Ware_4_XX_XX_XX_XX\UTILITES\CLB_TOOL\CLB_SYSCfg\DOT_FILE_libraries、否则、它将始终存在此错误。

    此致、

    Omer Amir