This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:需要为 F28388D 提供 SDRAM 的供应商和模型建议

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1231604/tms320f28388d-need-vender-and-model-recommendation-of-sdram-for-f28388d

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的专家:

我的客户 想要使用基于 F28388D 的 SDRAM、需要在中国推荐厂商和型号。 请提供一些建议。 谢谢!

Br

吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于因阵亡将士纪念日节日而取消预订,敬请客人在周三之前回复。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    他们要使用的 SDRAM 是否将与 F28388D 上的 EMIF 进行连接? 如果是、数据表中包含有关 SDRAM 的要求的相应信息(第7.10.9.2节"同步 DRAM 支持")。

    此致、

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    感谢您的答复。

    我可以找到对 SDRAM 的要求、但没有使用基于 F28388D 的 SDRAM。 我的客户需要 供应商和车型推荐。 您可以提供一些 有关 SDRAM 产品的建议吗?

    Br

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    我们实际上并不提供供应商/模型建议、这是客户根据其需求确定的内容。  C2000Ware_4_XX_XX_XX\boards\TIDesigns\F28379D_EMIF_DC 目录提供了一些基本 信息、其中 使用与 F2838x 器件相同的 EMIF 类型。

    此致、

    Omer Amir