This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:TIDM 1000 ISR 频率

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1226445/c2000ware-tidm-1000-isr-frequency

器件型号:C2000WARE
"Thread:SysConfig"中讨论的其他器件

HII

问题1. 什么是 VIENNA_ISR_CONTROL_FREQUENCY_Hz? ISR 执行是否在这个频率下发生?

#define  VIENNA_CNTRL_ISR_FREQ_RATIO   3.

#define VIENNA_ISR_CONTROL_FREQUENCY_Hz ((VIENNA_PFC3PH_PWM_SWITCHING_FREQUENCY_Hz)/(VIENNA_CNTRL_ISR_FREQ_RATIO)

问题2. 什么是 VIENNA_ISR_10kHz_frequency_Hz  频率,这个频率用在 power_measure_sine_analyzer()中。 这个频率是否影响输出电压?


#define VIENNA_ISR_10kHz_FREQUENCY_Hz ((float32_t) 10000)/(VIENNA_CNTRL_ISR_FREQ_RATIO)

问题3. 我的要求是115V,400Hz 输入线路频率。 我已经进行了高达350Hz 的检查、它使用的是 PWM 开关频率200kHz 和控制环路频率 Fsw/3。 但它不能在400Hz 工作,有没有办法我可以使它工作??

请回复、非常感谢

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annu:

    很抱歉耽误你的时间,请在5月31日前答复。  

    此致!  

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尽快回复。 这对我有很大帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annu:  

    很抱歉响应延迟。 该主题的专家是 OOO。 如果您有任何进一步的问题、请告诉我、

    1.  问题1. :  什么是  VIENNA_ISR_CONTROL_FREQUENCY_Hz ? ISR 执行是否在这个频率下发生?

    参考设计在50kHz 的开关频率下运行。  该项目包含一个在每个 PWM 周期中都会调用的中断服务例程,该例程称为 controlISR(),在其中执行控制算法。 那么、这是50kHz/3  

    2.  问题2.  :  什么是  VIENNA_ISR_10kHz_frequency_Hz   频率,这个频率用在 power_measure_sine_analyzer()中。 这个频率是否影响输出电压?

    。 会调用一个较慢的10kHz 例程 tenkHzISR()以用于检测和运行一些要求计时精度的较慢任务。 这看起来在仅使用 power_measure_sine_analyzer()时很有用。 这取决于您在哪个器件中查看?

    3.  我的要求是115V,400Hz 输入线路频率。 我已经进行了高达350Hz 的检查、它使用的是 PWM 开关频率200kHz 和控制环路频率 Fsw/3。 但它不能在400Hz 工作,有没有办法我可以使它工作??

    您能告诉我您在哪个器件上运行此信号吗?  您是否尝试过运行实验1 (开环测试)?  您通常不会提到它的工作原理。 我 假设 电源拓扑不起作用。  

    我可以与周围的其他专家进行咨询、并很快与您联系。

    此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annu:

    我看到您以前关于它的主题已经到位 问题3.

     https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1224322/tidm-1000-to-operate-the-tidm-1000-at-input-line-frequency-400-hz-it-is-working-at-250-hz-input-line-frequency

    正如专家所提到的、 软件和硬件的 设计和验证仅适用于50/60Hz。 更高的频率可能需要一些硬件和软件更改 、而这些更改未在参考设计中验证。  

    此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII 先生

    非常感谢您的答复

    我正在使用构建4、我的控制器是 F28379D。

    案例1:我已经检查了300Hz 输入线路频率,PWM 开关频率200kHz,ISR 控制频率200kHz/3的输出电压 正在            升高(即 PWM 正确生成,输出电压 Vdc 正按预期出现)。

    案例2 :但当检查400 Hz 与 PWM 开关频率200 kHz 和 ISR 控制频率200kHz/3时,输出电压  没有 升高(即 PWM 正常生成,输出电压 Vdc 没有达到预期)。

    您能解释一下400Hz 频率出现这种情况的原因吗?

    正在等待您的回复。

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annu:

    一个问题:  您如何更改输入交流频率。 以作为 main.sysconfig 仅生成60Hz。 甚至不是50Hz?

    对于400Hz、如构建4所示-我认为凭借如此快速的传感、可能无法获取所需的所有样本。 这可能会导致控制环路问题。

    此致、

    Uttam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生

     您如何更改输入交流频率。 以作为 main.sysconfig 仅生成60Hz。 甚至不是50Hz?

    我正在更改代码中的 VIENNA_MAX_GRID_FREQ = 500Hz 、并且 MAIN.SysConfig      (AC_FREQ_Hz ((float32_t) 60))生成 的变量不在代码中的任何位置使用。

    您能建议如何以400Hz 的频率感应所有样本吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 再增加一位专家、以获取有关这方面的反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annu:

    您可以使用非 powerSUITE 版本代码来更改交流频率吗? 我们只测试了50Hz 和60Hz。 如前所述、此参数可能不用于控制、但更高的交流输入频率可能会影响基于 s/w 算法的参数精度/系统性能。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复

    因此、如果我能够了解我的硬件足以在400Hz 频率下运行、那它对吗?

     但是、基于软件算法的更高交流输入频率可能会影响参数精度/系统性能。

    哪个参数准确度/系统性能影响了我无法确定的? 我的 ADC (12位)不足以检测较高频率下的电路板参数,还是我的 ISR 频率(50Hz)不合适,或者我的 PWM 开关频率(50kHz) 不足够?

    您能帮我弄清楚代码中有什么问题吗?

    您能为 TIDM 1000提供任何可以帮助的 MATLAB 刺激模型吗?

    谢谢你

    此致

    Annu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annu:

    避免混淆、我认为 较高的交流输入频率可能会影响基于 s/w 算法的参数精度/系统性能。

    我主要指的是"power_MEAS_sine_Analyzer_run"、其参数已针对50/60Hz 进行了调整。 对于转至400Hz 输入时需要了解的应用。

    50kHz ISR 足以满足50Hz 开关频率  

    此致、