This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335PGFA 无法烧录

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1235081/tms320f28335-tms320f28335pgfa-failed-to-burn

器件型号:TMS320F28335
  • 程序无法刻录、帮助确认发生了什么情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

                 似乎您无法在电路板上对器件进行编程。 在第一个视频中、当您尝试对器件进行编程时、系统会要求您提供密码(用于解锁器件)、但此时您不知道执行什么操作。 如果已使用密码保护器件、则需要先解锁器件、然后才能对其编程。 如果您不知道密码、则无法完成很多工作。 如果器件没有密码、或者这是您首次尝试对其进行编程、则可能还有其他一些问题。 请参阅 此帖子以获取有用的提示。  

    在第二个视频中、您似乎无法在尝试对器件进行编程时建立连接。 当 ECSL 启动时、调试器连接断开、就会发生这种情况。