This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:Vrms 和 vAVG 值不稳定

Guru**** 2772405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1232087/tms320f28374s-the-vrms-and-vavg-values-are-unstable

器件型号:TMS320F28374S

大家好、

按照提供的步骤移植 API、这些 API 在代码迁移时进行了验证。

输入频率为50Hz、Vpp 为3V 的正弦波。根据 CCS 表达式、交流电压的 RMS 和平均值不够稳定。 RMS 值在大部分时间都是稳定的、但在给定的时间段内会变得特别大。  下图中显示了 API 端口步骤:  

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/149/TI-SDK_FB790D69656BA49A_.xlsx

您能帮助检查是否有任何问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃