This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D-Q1:符合 ASIL-D 标准的软件和硬件

Guru**** 2766395 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386D-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1234588/tms320f28386d-q1-asil-d-compliance-software-and-hardware

器件型号:TMS320F28386D-Q1

团队、您好!

我不熟悉安全合规部、有一些基本问题。

以下是有关  TMS320F28386D-Q1微控制器上的安全标准 ASIL-D 的查询:

  1. 是 独立的微控制器、足以实现外设冗余、即发生任何外设故障时、如 SCI。 微控制器是否会 切换到新的 sci 端口?
  2.  微控制器 ASIL-D 兼容
  3. 如果它与 ASIL-D 兼容、是否由微控制器本身的软件实现?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是 TI 代表或 FuSa 专家、但本文档可能对您有用:

    https://www.ti.com/lit/ml/swab014b/swab014b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    我之前已经阅读过上述文档、但它仍然无法回答我的问题。

    我的主要问题是、在发生任何外设故障的情况下。 控制器开关是否会切换到相同类型的可用冗余外设、但硬件引脚需要进行任何更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    控制器是否会切换到相同类型的可用冗余外设,但硬件引脚需要进行任何更改。

    我认为这是不可能的。 您通常只能将任何类型的一个外设与一组引脚相关联。 我从数据表中推断出这一点。 例如、只有 SCIC 可以映射到 GPIO38/39。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您所要求的内容在此器件上是不可能的。

    如文档所述、这些器件符合 ASIL-B 和 ASIL-D 系统标准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris、

    我还有一个问题、即器件兼容性和系统兼容性之间的区别是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件合规性因器件而异。

    系统合规性是指器件可与其他安全驱动工具一起在系统中使用的级别。

    您可以从此处开始

    https://www.ti.com/lit/SSIY007