This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:在使用 UNIFLASH 保护器件后、程序无法工作

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1228612/tms320f280025-the-program-cannot-work-after-secure-the-device-by-using-uniflash

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件:C2000WAREUNIFLASH

大家好、

硬件: https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-F280025C

演示: C:\ti\cc2000\C2000Ware_4_03_00_00\driverlib\f28002x\examples\led -> led  _ex1_blinky  (构建配置:cpu1_flash)

https://www.ti.com/tool/download/UNIFLASH/8.3.0

电路板可以正常运行程序、直到我 使用 UNIFLASH 更改了 LINKPOINTER 和 CSMPSWD:

在我更改这些选项后、当我按下加载按钮时、图像加载成功、电路板上的 LED 闪烁。 然后按下板上的 RST 按钮或重新为板加电、LED 不工作、直到重新加载图像。

我想原因是该程序不包含 PSWD、它无法通过 PMF ,因此它在期间被阻止 引导 。 这是否正确? 您能不能看一下并解释一下? 我找不到相关文档。

--

谢谢、此致

耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    我将请我们的 DCSM 专家在这方面为您提供帮助。  请期待下周早些时候收到他的回复。

    谢谢。此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="514648" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1228612/tms320f280025-the-program-cannot-work-after-secure-the-device-by-using-uniflash 我想原因是程序不包含 PSWD,它无法通过 PMF ,因此它在期间被阻止 引导 。 这是否正确? 您能不能看一下并解释一下? 我找不到相关文档。

    很抱歉很晚才回复。 您需要配置正确的安全设置、这意味着也可以正确地对 GRABRAM 和 GRABSECT 进行编程。 如果这些值保留为默认值、则 RAM 和闪存将是不可访问的、因此代码将不起作用。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  Vivek,它的工作。

    结论是这样的  GRABRAM GRABSECT 必须在固定设备后分配。(供其他人参考)