This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280021:-

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1234769/tms320f280021--

器件型号:TMS320F280021

您好!

我先通过面向 TMS320F28002x 的 TRM 了解 FSI 外设。 我无法理解是否自动完成偏斜补偿、或者是否应手动计算延迟值并将其馈送到寄存器中? 此外、如果必须手动计算此值、应该在每次上电/断电周期后还是仅在更改连接时进行?

谢谢!

Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhil:

    您是否参考了以下 FSI 偏斜补偿应用手册及其中讨论的软件示例? 该电压需要手动测量和计算、但应用手册中讨论了一种方法。

    https://www.ti.com/lit/spracj9

    是否应在每次开机/关机循环后或仅在更改连接时执行此操作?

    不应该在每次下电上电时都这样做、但是在老化产生一些影响的情况下偶尔重新校准会比较好。 如果更换了电缆、则应像您提到的那样重新运行电缆。

    此致!

    Kevin 老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    是的、我参考了 随附的 FSI 偏斜补偿应用手册。 感谢您的快速响应