This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:搜索三位七段 LED 显示屏的理想代码示例

Guru**** 2518650 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1234620/tms320f28069m-searching-for-an-ideal-code-example-for-3-digit-seven-segment-led-display

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

我正在使用 TMS320F28069M、并想在3位7段 LED 显示屏上显示微控制器的一些数字。
对于上述想法、是否有任何合适的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参考 C2000Ware 中提供的 GPIO 示例。 \device_support\f2806x\examples\c28。  

    它用于切换 GPIO 引脚、该引脚可以连接到 LED 显示屏。

    此致

    Siddharth