This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:eSMO/HFI/IPD 脚本

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TMS320F28379D, TMS320F28069M, TMS320F280049C, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1232915/tms320f28379d-esmo-hfi-ipd-scripts

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: TMS320F28069MTMS320F280049C、controlSUITE、 C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

您好!

你好。

客户 需要使用 eSMO/HFI/IPD 脚本进行基于 C2000的电机控制。
我们 主要使用几个 C2000。
TMS320F28379D
TMS320F28069M
TMS320F280049C

非常感谢。

此致、

雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    客户可以参考 controlSUITE 中的"development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVPM_Enhanced_Sensorless_2803x"下的 eSM&IPD 示例。

    谢谢。

    嘉兴市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的嘉兴:

    你好。

    在您提到的项目的描述中、它写入:
    "为了访问 eSMO 可执行代码、建议用户联系最近的 TI 销售办事处或经销商"
    "联系 TI 销售人员以获取 HFI
    "用于初始位置检测(IPD)和高频注入(HFI)的可执行文件位于 hfi.lib 文件中、该文件不是控制套件的可下载版本的一部分。 要获得访问权限、请联系 TI 或分销商 FAE
    正如项目中建议的那样、我们需要您提供的文件。
    请告知。 非常感谢。

    此致、

    雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我得到的确认是、我们不再支持 ControlSUITE 中的软件。 对于 eSMO 实现、客户可以参考 C2000Ware-MotorControl-SDK 中的通用电机控制实验室。 对于 HFI/IPD、目前 在 MotorControl SDK 中尚没有可用的示例。

    谢谢。

    嘉兴市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的嘉兴:

    你好。 客户至少需要用于 IPD 和 HFI 的库文件、因为在您提到的示例中使用了它们。

    非常感谢。

    此致、

    雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    抱歉、controlSUITE 中用于 IPD 和 HFI 的库不再可供下载。  

    此致、

    嘉兴市