This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:与独立 CAN 控制器连接

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1235205/tms320f28388d-interfacing-with-stand-alone-can-controller

器件型号:TMS320F28388D

大家好!

我需要通过 SPI_CAN 连接 f28388与 MCP 25625独立 CAN 控制器。有人能指导我如何操作吗?

此致

Drishti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drishti,

                 TMS320F28388D 总共已经具有3个 CAN 模块(2个 DCAN 和1个 MCAN)。 您是否尝试通过连接到 MCP25625的 SPI 端口来为其添加另一个 CAN 模块? 如果是、恐怕我们没有任何资源可以为您提供帮助。 OTOH、如果您尝试通过 CAN 连接到 MCP25625、则只需在 TMS320F28388D 端具有一个收发器。 有关连接详细信息、请参阅 www.ti.com/lit/SPRACU9。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,

    感谢您的答复。 是的,我们正尝试通过与 SPI 接口向其添加另一个 CAN。  

    此致

    Drishti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这就是我的想法。 抱歉、我们没有任何资源可以为您提供帮助。