This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:最大 ePWM 频率

Guru**** 2752845 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1235429/tms320f28027-max-epwm-frequency

器件型号:TMS320F28027

您能否确认 ePWM 的最大工作频率?

我将 CPU/SYSCLK 配置为60MHz。

查看产品说明书、我认为 ePWM 的最大频率是33MHz。

但我有一个来自另一个用户的项目、我认为该项目基于 TI 示例代码、其中 ePWM 配置为 HSPCLKDIV 和 CLKDIV、两者都设置为/1或60MHz。   该项目似乎工作正常。  因此、我只是想进行确认。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    最大频率将设置 HSPCLKDIV =/1、CLKDIV =/1。  

    您应该能够为 ePWM 提供60MHz 的时钟。

    此致!

    Ryan Ma