This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2800137:无法将 GUI Composer 连接到 LAUNCHXL-F2800137

Guru**** 2579135 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F2800137, TMS320F2800137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1226513/launchxl-f2800137-cannot-connect-gui-composer-to-launchxl-f2800137

器件型号:LAUNCHXL-F2800137
主题中讨论的其他器件: TMS320F2800137

您好、E2E 专家!

你好。

我正在使用 LAUNCHXL-F2800137开发套件、但无法连接该板。 以下是我的设置:

我曾尝试访问下面的 E2E 链接、但很遗憾。

有关连接到 F28379D LaunchXL 的 GUI Composer 帮助- Code Composer Studio 论坛- Code Composer Studio ︎- TI E2E 支持论坛

我已经按照教程所述配置了 GUI 编写器、但很遗憾地通知您、这根本不起作用。 我可以使用 GUI 刷写代码、但不知道为什么无法进行"系统连接"。 我已经给出了.out 文件并将调试器配置为 xds110、目前我将把它用于 tms320f2800137 LaunchXL 板。 正在寻求 您的进一步帮助。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能将代码刷写到器件中、只是无法进行"系统连接"? 您在使用诸如 Code Composer Studio 的应用程序连接到此电路板时是否遇到过任何问题?  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本杰明、您好!

    你好。

    使用 CCS 连接时没有问题。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我能够使用 GUI
    刷写代码

    总之、确认一下-从实际的 GUI Composer 应用程序连接到目标时没有问题? 唯一的问题是尝试从"新建项目向导"(或"项目属性")测试连接?

    谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki 您好、

    你好。

    感谢您检查您系统中的 GUI。 我只在项目向导中遇到"系统连接"问题。   

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您检查系统中的 GUI。 我只在项目向导中遇到"系统连接"问题。   [/报价]

    如果只是连接测试、那么只要实际的 GUI 应用可以连接到目标、它就没有那么大的影响。 两者都使用相同的连接机制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki 您好、

    你好。

    大多数时候、我还面临着与服务器有关的问题。 我无法添加调试器的配置。 它只是变得有时。 但大多数情况下、该窗口不会出现。 如何解决这个问题?  我将随附一张有关此问题的照片。  

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在大多数时候还遇到了服务器问题。 我无法添加调试器的配置。 它只是变得有时。 但大多数情况下、该窗口不会出现。 如何解决这个问题?  我将随附一张有关此问题的照片。  [/报价]

    当服务器出现问题或互联网连接缓慢时可能会发生这种情况

    关于系统连接问题、我可以重现此问题。 我认为问题是、GUI Composer 为 F2800137 LaunchPad 创建的默认配置 不正确。 当使用 CCS IDE 从头开始创建目标配置时、也会发生相同的情况。  

    我正在尝试找到一种权变措施、如果找到一种权变措施、我会告诉您。

    谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是一个快速(非)更新-我会在下周与 GUI Composer 专家进行跟进、并在有任何问题时告诉您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GC 专家提出了一个变通办法,但我无法使之发挥作用。 我正在与他们进一步调查。 我会经常向您发布我的进度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果只是连接测试,则只要实际的 GUI 应用程序可以连接到目标,则它就没有那么大的影响。 两者都使用相同的连接机制。  [/报价]

    我咨询了工程部、他们提到了此案例、只要客户的实际 GC 应用能够正常连接、就可以忽略连接测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki 您好、

    你好。

    我现在能够更新调试配置。 我还使用 CCS Desktop View 运行 CCS 云。 但我无法将其作为独立应用程序运行 您能帮助我吗? 我正在更新照片以供参考。 软件与 tms320f DSP 之间没有连接。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但我无法作为独立应用程序运行它

    但它在 GC 设计器中运行良好吗?

    软件和 tms320f DSP 之间的连接不存在。

    尝试手动连接时会发生什么情况?

    您能否共享您的 GC 项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki 您好、

    你好。

    我随附了 GUI 编写器中已导出的独立应用程序的 GOT 集线器链接。 led_toggle.zip 包含项目文件夹。
    当我手动连接 tms330f launchxl 与独立应用程序时显示的错误消息为"未能配置调试服务器"。 如果我能在切换代码编辑器中解决问题、请告诉我。
    使用 CCS Desktop View 工作正常、并且在 code composer studio 中、调试器配置为2引脚 cJTAG。  
    您能评论一下并 告诉我吗?
    此致、
    CSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我明天会试一下,让你保持张贴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了这个示例。 问题与预期相符- GUI Composer 生成的 CCXML 将不适用于 LAUNCHXL-F2800137。 请执行以下权变措施:

    为 LaunchPad 复制一个可正常使用的 CCXML 文件。 将其重命名为"target_config.ccxml"。 我附加了我的工作 ccxml 文件:

    e2e.ti.com/.../target_5F00_config.zip

    然后在 Project Properties (项目属性)中、您可以在其中指定可执行文件、按 upload (上传)按钮浏览到 target_config.ccxml 文件。 您可能需要更改浏览对话框筛选器以显示所有文件。 选择文件后、将上传 CCXML 文件。

    然后按 Executable 字段的下拉选项、并检查是否列出了"target_config.ccxml"。 但确保"led_ex1_blinky.out"是可执行文件字段中指定的一个选项。  

    示例:

    然后按 OK。 现在应用程序应该可以使用正确的目标配置文件、应用程序应该能够连接到电路板。

    谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki 您好、

    你好。

    它现在工作正常。

    然而、 我已经成功运行一个独立应用、但是当我们在另外一个系统中创建新项目时、用于上传.out 文件和.ccxml 文件的窗口没有出现。 我认为是因为服务器问题。 有什么方法可以解决它吗? 附加屏幕截图以供参考。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为是由于服务器问题。

    这实际上是由于服务器和本地 PC 之间的通信滞后造成的。 如果局域网流量很高、可能会影响因素。

    是否有办法修复它?

    真的要注意。 除非您在您周围的互联网流量不那么忙时再试一次。 如果等待的时间足够长、通信可能会完成并填充对话框。 但也可能超时。