This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280021:-

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1235536/tms320f280021--

器件型号:TMS320F280021

您好!  

我想检查用于查找 FSI Rx 最佳延迟值的示例代码是否也可用于 F28002x 和 F28003x 模型? 我只能在 F28004x 模型的示例文件夹中找到它。

谢谢!

Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    到目前为止、它仅适用于 F28004x。 我们没有为 F28003x/2x 提供该功能。 从示例的角度来看、您应该能够在 F28003x/2x 上重复使用相同的示例、并进行一些微小的修改(如果需要)。

    Aditya.