This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:VREFHI 引脚接线

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, LAUNCHXL-F28069M, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1234181/tms320f28069m-vrefhi-pin-wiring

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:controlSUITELAUNCHXL-F28069MC2000WARE

您好!

使用 Simulink 时、我的 ADC 读数中出现一些噪声。 Simulink 可用于 ADC 的外部参考、我在文档(controlSUITE/development_kits/LAUNCHXL-F28069M/HwDevPkg/LAUNCHXL-F28069M_sch.pdf)上看到有一个 VREFHI 引脚、但它似乎未连接到任何位置。 是否有任何方法可以使用此引脚来指定基准电压? 如果是、它在电路板上的什么位置?

此致、

亚历克西斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、 LAUNCHXL-F28069M 板上不提供 VREFHI。 您能否进一步详细介绍您所遇到的噪声? 也许能够以不同的方式来处理噪声、因为在 VREFHI 上使用外部基准只有助于处理特定种类的噪声。 您的 SOC 如何设置?您的有效采样频率是多少?  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我的基本模型中、通道 A4上只有1个 ADC、设置为在 SOC0上运行、采集窗口为8 (与默认值7不同)。 ADC 时钟频率设置为45MHz、I SAMPLE 为 1kHz。 从7变为8似乎大大改善了读数。 我仍然有问题与长电缆传感器,而没有问题与 Arduino。

    此致、

    亚历克西斯·费特

    (短电缆传感器)

    (长电缆传感器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在这种情况下、增大采集窗口似乎是一个好主意。 您是否能够进一步提高电压?

    我认为使用外部基准电压在这种情况下没有什么帮助、因为 ADC 在您的设置中没有消耗太多电流。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、这不会改善读数。 我试图提高 SoC 的优先级、但这也没有改善读数。 减慢 ADC 时钟也没有改善读数。

    我已经看到其他人有类似的问题与 Simulink 和得出的结论问题是来自 Simulink 代码。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/844717/launchxl-f28027-noise-in-adc-reading-simulink

    我已在 MathWorks 开一个 TT。

    此致、

    亚历克西斯·费特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够使用 Code Composer Studio 中的示例项目尝试取样此通道? 如果下载 C2000WARE、您可以从 C2000WARE/device_support/f2806x/examples/c28/adc_soc 导入一个入门 ADC 示例  

    从那里、可以非常轻松地修改示例以对您想要使用的任何通道进行采样。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我成功运行了 GpioToggle 和 EPwmUpAq 示例、但 Adc阳 配置似乎不接受我的 f28069m (请参阅下面的捕获)。

    此外、我的理解是、我需要设置 SCI 通信来访问结果、是这样吗?

    此致、

    亚历克西斯·费特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    从 USB 电缆到 Launchpad 的 JTAG 连接应足以加载和运行程序、您可以通过右键单击变量并选择"Add watch expression"来观看结果。 这样该变量就会显示在 CCS 右上角的窗口中。  

    您能否选择 View > Target Configurations? 然后、请打开"Projects"下拉菜单并找到目标配置。 然后、您能否右键单击并选择启动目标配置? 然后、您可以截取调试菜单的屏幕截图并将其发布在此处吗?  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    调试配置使用默认配置。 在手动指定.ccxml 文件的路径后、我设法使它工作。

    这里是我得到的值(我将阵列扩展到50个元件、将 SOC 增加到8个)、并且我可以看到相同的噪声(样本14和16)。 我认为问题与我的设置有关。

    此致、

    亚历克西斯·费特

     
    Voltage1    [50]    [834,835,834,832,828...]    0x0000A100@Data
        [0]     834
        [1]     835
        [2]     834
        [3]     832
        [4]     828
        [5]     821
        [6]     832
        [7]     832
        [8]     833
        [9]     836
        [10]    819
        [11]    835
        [12]    837
        [13]    834
        [14]    804
        [15]    834
        [16]    861
        [17]    841
        [18]    836
        [19]    834
        [20]    833
        [21]    833
        [22]    835
        [23]    833
        [24]    834
        [25]    833
        [26]    833
        [27]    833
        [28]    834
        [29]    832
        [30]    835
        [31]    836
        [32]    835
        [33]    836
        [34]    834
        [35]    833
        [36]    830
        [37]    833
        [38]    832
        [39]    833    
        [40]    837
        [41]    833
        [42]    837    
        [43]    831    
        [44]    833    
        [45]    834    
        [46]    832    
        [47]    831
        [48]    833    
        [49]    840  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、噪声似乎与您的设置有关。 以下资源可能有助于诊断您的问题: https://www.ti.com/lit/slyy192

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    本·科利尔