This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28069ISO:安装 TMDSCNCD28069控制卡 DRV8301-69-KIT EVM 电路板操作问题

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TMDSCNCD28035ISO, TMDSCNCD28069, DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1230398/tmdscncd28069iso-install-the-tmdscncd28069-control-card-drv8301-69-kit-evm-board-operational-issues

器件型号:TMDSCNCD28069ISO
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28069、controlSUITE、TMDSCNCD28035ISO TMDSCNCD28069MISODRV8301

安装 TMDSCNCD28069控制卡
我正在尝试激活 DRV8301-69-KIT EVM 板。 运行 C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV830x-HC-C2-KIT_V105\PM_Sensorless 的1级示例代码、它可以很好地执行到极点电压命令。 然而、PWM 波形不输出、因此电机不会驱动。 在 controlSUITE 文档手册之后仍然无法解决该问题。 此外、用 TMDSCNCD28035ISO 控制卡替换它仍然无法解决该问题。

但是、当通过 InstaSpin-Motion 安装和驱动 TMDSCNCD28069MISO 控制卡时、其将正常运行。

有人会遇到和我一样的问题吗?