This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:ADC EOC/SOC 信号用于触发 CLA 中断

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1235708/tms320f28388d-adc-eoc-soc-signal-to-trigger-cla-interrupt

器件型号:TMS320F28388D

您好、TI!

我在应用中使用的是 TMS320F28388D 控制器。

我通过向寄存器 DmaClaSrcSelRegs.CLA1TASKSRCSEL1.bit.task1写入1来设置 ADCA1_INT 源 、以触发 CLA 的中断。

现在 CLA 中断将由 ADCA1的 EOC 或 SOC 触发?

在 TRM 文档 spruii0d 中、第 8.5.2.1节" ADC 早期中断到 CLA 响应"中提到了早期中断响应。

在第8节 控制律加速器中没有关于 CLA 中断的 ADC 触发源的信息。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakare:

    有两个可能的中断定时模式:

    1. 早期中断模式:ADC 中断在采集窗口结束/转换阶段开始时触发。 当 AdcaRegs.ADCCTL1.bit.INTPULSEPOS = 0时、将启用此模式。 可通过写入 ADCINTCYCLE 寄存器来配置 SYSCLK 周期的附加延迟。
    2. 延迟中断模式:ADC 中断在转换结束时由 EOC 信号触发。 当 AdcaRegs.ADCCTL1.bit.INTPULSEPOS = 1时、将启用此模式。  

    更多有关此操作和时序的信息、请参阅器件 TRM 中 ADC 一章的"EOC 和中断生成"部分。 还要查看同一章节的 ADC 时序部分、以了解更多信息和时序表。

    谢谢。
    伊袋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应 Ibukun。

    因此、如果我选择  AdcaRegs.ADCCTL1.bit.INTPULSEPOS = 1、那么 ADC EOC 将是 CLA 中断的触发源。 我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。