This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-SOLAR-ONEPHINV:不带电网连接的太阳能逆变器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1236115/tidm-solar-onephinv-solar-inverter-without-grid-connect

器件型号:TIDM-SOLAR-ONEPHINV
主题中讨论的其他器件:controlSUITE

尊敬的 TI 团队:  

我是一名硕士研究生、  TIDM-SOLAR_ONEPHINV  并下载 controlSUITE。 现在我无法找到 CCS 代码、并将该代码构建到 控制器中。 能否为我提供支持?如何下载该代码并在 CCS 工具中实现它? 以及如何更改输出频率和电压等参数。

请支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关详细信息、请阅读文档(用户指南和快速入门指南)。 此外、您还应使用 C2000 Academy 教程视频、首先了解有关 C2000 MCU、CCS 环境中的编程/调试等的更多信息。