This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:该微处理器可以使用哪种标准 CAN 收发器芯片? 是否能够按照 ISO11898-2标准指定?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1235939/tms320f28388d-what-standard-can-transceiver-chip-can-i-use-with-this-microprocessor-can-it-be-one-specified-to-iso11898-2

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:SN65HVD230

我想在评估板上将标准 CAN 收发器与该器件连接起来。  指定为 ISO 11898-2的 CAN 收发器是否会与该微处理器上的 CAN 端口一起工作?  我打算使用  SN65HVD230。  这样可行吗?

谢谢

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

      重要的问题是、您是计划使用 DCAN 模块(在这种情况下、SN65HVD230良好)还是 MCAN 模块(在这种情况下、您需要查看旨在与 CAN FD 的更高比特率配合使用的 TI 收发器、如 TCAN34xx 系列)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hareesh。  我会使用低于1Mb/s 的数据速率、因此如果您愿意、我会使用 DCAN 或经典 CAN。  但是、如果我想以1Mb/s 或更低的数据速率运行、MCAN 也不支持经典 CAN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会使用低于1Mb/s 的数据速率,所以 DCAN 或传统 CAN 如果你愿意的话,我将会使用。  [/报价]

    了解。

    但如果我想在1Mb/s 或更低的数据速率下操作,MCAN 不支持经典 CAN 也可以吗?

    是的、回答正确。 在这种情况下、您可以使用 HVD230。

    [/quote]