This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320F28335-HT:处理器产品说明书 SM320F28335 - HT -用于高温和工作频率时、DSP 应该由1.8V 而不是1.9V 供电

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1235617/sm320f28335-ht-processor-datasheet-sm320f28335---ht---it-appears-the-dsp-should-be-powered-by-1-8-v-instead-of-1-9-v-when-used-for-high-temperature-and-the-operating-frequency

器件型号:SM320F28335-HT

您好、处理器数据表 SM320F28335 -用于高温时、DSP 应该由1.8V 而非1.9V 供电、而且工作频率也应该为100MHz。 请参阅数据表的图3.1和6.4。 尽管112页的建议运行条件并未显示这一点

问题2:在1.8V 而非1.9V 电压下运行时、电压容差是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nischitha,

            如果您仅在100 MHz 频率下运行器件、则内核电压可能为1.8V。 如果器件以150 MHz 的频率运行、则电压必须为1.9V。 IOW、器件的工作频率决定了内核电压。 我不了解您对图6-4的看法。

    user6135760 说:
    问题2:在1.8V 而非1.9V 电压下运行时、电压容差是多少?

    请参阅 www.ti.com/lit/SPRS439的第34页

    SPRS682自2014年1月以来未进行更新。 有关封装和热性能的信息、应仅参考 SPRS682。 但是其他信息可以参考 SPRS439、自那时起经过四次修订。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果设备工作频率仅为100 MHz,核心电压可能为1.8V。 如果器件以150 MHz 的频率运行、则电压必须为1.9V。 IOW、设备的工作频率决定了内核电压。

    谢谢!