This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:UART 或 SCI 引脚选择

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1235234/launchxl-f28069m-uart-or-sci-pin-selection

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

如果 JP6和 JP7保持关断意味着多路复用器和通道选择将处于高电平、我必须使用哪个 SCI (SCI_A 或 SCI_B)? 或者说、无论选择哪个多路复用器或通道、我都可以使用任何 UART。

请建议在上述情况下我可以用于 SCI 的引脚? 我不想使用任何其他外设。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyesh:

    请使用 launchpad 用户指南找到适用于每个引脚的 GPIO、然后打开技术参考手册以找到第三个 GPIO 上的 SCI。

    此致

    文斯