This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:说明 TRM 中 DCSM ZSB 的冲突

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1235592/tms320f280025-description-conflict-of-dcsm-zsb-in-trm

器件型号:TMS320F280025

spruin7b_TMS320F28002x 实时微控制器技术参考手册(修订版 B)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 TRM 的附加快照中显示的说明不存在问题。 两个区域(Zone1和 Zone2)都具有多个区域选择块、可用于配置器件的安全设置。 因此就是地址差。 请参阅每列的相应标题。  

    谢谢、此致

    普拉莫德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pramod,

    对于表3-18、ZSB 从 ZSB 开始 0 (0x780 2 X/0x782 2 x)。 但对于上图、ZSB 从 ZSB 开始、 1 (0x780 2 X/0x782 2 x)。

    --

    谢谢、此 致

    耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    我看到了问题。 我们将对此进行研究、并做出适当的更正。 感谢您的反馈。

    此致、

    维维克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    感谢您对此问题的描述。 只是为了澄清,表中给出的信息是正确的,数字将需要更正,并将如 Vivek 所说的那样完成。 感谢您的反馈。  

    谢谢、此致

    普拉莫德