This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28022:TMS320F28022的复位问题

Guru**** 2925650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1233136/tms320f28022-reset-issue-for-the-tms320f28022

器件型号:TMS320F28022

您好、专家!

F28022S 可供客户批量生产。 客户对这些设备几乎没有疑问、您能为其提供帮助吗? 谢谢。

1.背景

问题描述 正常描述

启用 UVLO 复位功能后、当 VDDA 降至2.5V 时、PWM 会出现如下所示的屏幕截图

(紫色表示 VDDA/VDDIO 电压、绿色表示 PWM 输出)  

当禁用 UVLO 复位功能时、当 VDDA 降至2.8V 时、PWM 停止输出、在波形中未发现干扰。

(紫色表示 VDDA/VDDIO 电压、绿色表示 PWM 输出)  

2.问题

答:DSP 复位时、I/O 状态是什么?  客户发现、当 DSP 复位时、PWM 异常、是否在其他客户中发生?(问题脉冲为5us)

b.当 DSP 复位启用(BOR)时、PWM 停止输出、直到 VDDA 降至2.5V。 如果 BOR 被禁用、则当 VDDA 降至2.8V 时、PWM 输出会停止输出。 如何了解结果?

c.当 DSP 刚刚禁用 BOR 时、有没有任何风险? 它是否影响其他外设? 任何应用经验都可以与客户分享?  

3、数据表屏幕截图:

此致

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中国上海市

                   通过"使能 UVLO 复位功能"、我认为您指的是 BOR。 BOR 跳闸点低于 Vmin、因此在某个范围内、在设置跳闸点之前、器件运行是不可预测的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中国上海市

       我认为这个问题现在已经解决了。 如果没有、请告知我们。