This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:CAN 通信问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800157, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1230045/tms320f2800157-q1-can-communication-issue

器件型号:TMS320F2800157-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS320F2800157C2000WARE

您好!

  我们正在用 TMS320F2800157 IC 来做这个项目,我们为通信编写了 CAN 代码(数据速率500kbps )。 我们使用我们开发的电路板、3个电路板中的1个电路板以及整个软件都能正常进行 CAN 通信、对于其余2个电路板、条件如下:

1) 1)在1个电路板上、CAN 信号不在 CAN TX 引脚本身上(使用数字示波器进行检查)、其余 所有外设 工作正常。

2)在剩余的1个电路板上、CAN 通信将开始工作、但在一段随机时间跨度后、CAN 通信 将自动停止(CANTx 引脚上无信号)、但剩余的软件将持续工作、没有任何错误。(复位控制器后将重新启动 CAN 通信)  

相同的电路板均使用 TI C2000Ware_4_01_00_00库进行了测试、例如代码、CAN 的不同比特率下、CAN 通信的结果也是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashant,  

    此问题已分配给主题专家、因此请尽快答复。  

    同时、您可以查看以下 应用手册 、了解一些常见的调试提示。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashant,

       我们已经有了为您提供支持的 FAE SAI 的内部渠道。 我想我们倾向于通过电话解决这个问题。 我会就此与最高行政当局协调。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashant,

       在我们致电之后、如果问题现已解决、请关闭此帖子。