主题中讨论的其他器件:TMS320F2800157、 C2000WARE
您好!
我们正在用 TMS320F2800157 IC 来做这个项目,我们为通信编写了 CAN 代码(数据速率500kbps )。 我们使用我们开发的电路板、3个电路板中的1个电路板以及整个软件都能正常进行 CAN 通信、对于其余2个电路板、条件如下:
1) 1)在1个电路板上、CAN 信号不在 CAN TX 引脚本身上(使用数字示波器进行检查)、其余 所有外设 工作正常。
2)在剩余的1个电路板上、CAN 通信将开始工作、但在一段随机时间跨度后、CAN 通信 将自动停止(CANTx 引脚上无信号)、但剩余的软件将持续工作、没有任何错误。(复位控制器后将重新启动 CAN 通信)
相同的电路板均使用 TI C2000Ware_4_01_00_00库进行了测试、例如代码、CAN 的不同比特率下、CAN 通信的结果也是相同的。