This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:申请为 TMS320F28335控制器提供培训材料

Guru**** 2855890 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1236099/tms320f28335-requesting-to-provide-training-material-for-tms320f28335-controller

器件型号:TMS320F28335

您好!

我 不熟悉  TMS320F28335控制器、想用它来控制 PMSM

您能不能向我介绍一下该参考设计的资源和

此外、网站"C2000 Academy 2.03.00.43"上的最新教程似乎不支持该控制器。 在哪里可以找到与 ADC 接口和其他基本控制配置相关的资源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shraddha,
      320F28335是一款功能非常强大的处理器、TI 没有计划很快会淘汰该处理器。 但是、较新的 C2000器件通常以更低的成本提供更多功能和处理能力。 请参阅 此链接  以获取有用的培训材料。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Hareesh、您是否还能介绍一些资源或示例代码以使用 FOC 控制 PMSM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shraddha,

             请使用合适的标题创建新主题。 这不仅帮助版主将其路由到正确的专家、还帮助未来的客户搜索此材料。