This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:TMS320F28375S

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1237261/tms320f28375s-tms320f28375s

器件型号:TMS320F28375S
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

 我想 在其中一个项目中使用 TMS320F28375SZWTT 微控制器。 我无法在 TI SysConfig 工具或 TI Pin Mux 工具中找到引脚详细信息。 请帮助我查找指定器件型号的引脚详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chandrakala:

    可以在 F2837xS 器件数据表的信号说明部分(第6.2节、第14页)找到器件引脚规格。

    此致、

    阿米尔·奥马尔