This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384S:ADC 受先前 SOC 中读取的值的影响

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1237061/tms320f28384s-adc-was-affected-by-the-value-read-in-the-previous-soc

器件型号:TMS320F28384S

这是我的客户提出的问题。 请提供此方面的帮助。

在我检查 TMS320F28384的 ADC 时、我发现它对先前 SOC 中读取的值有很大影响。

即使保持时间增加、也没有变化。 即使最大化 ADC 的时钟预分频器、也没有求解。 然后通过放入 GND (设置为 SOC)来求解。

您是否有看到或听到类似现象的经验? 是否有其他解决方案可以解决此问题? 是否有任何其他应检查的设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makoto:

    这听起来像是一个典型的内存串扰问题。 如果我理解正确、您就可以通过先对接地进行采样(这是处理存储器串扰的缓解方法之一)来解决问题。

    我们有这一主题的应用手册。 请访问: https://www.ti.com/lit/spracw9

    此致、
    伊袋