This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28069:Piccolo 实验套件底座和 TMDSCNCD28069 controlCARD 之间的 DIM100引脚标记错误?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28069, TMDSCNCD28069, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1235870/tmdsdock28069-wrong-dim100-pin-markings-between-piccolo-experimenter-kit-dock-and-tmdscncd28069-controlcard

器件型号:TMDSDOCK28069
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28069C2000WARE

我有以下硬件:

集线器 USB-EMU、[R3](TMDSDOCK28069) https://www.ti.com/tool/TMDSDOCK28069

controlCARD F28069、版本1.1 (TMDSCNCD28069) https://www.ti.com/tool/TMDSCNCD28069

 

我按照步骤在 C2000Ware 的以下位置访问这些原理图:  

boards\ExperimenterKits\DockingStation_dim_100pin\R3和

boards\controlCARDs\TMDSCNCD28069\R1_1  

不过、controlCARD 原理图上的 DIM 和 Dock 上的 DIM 引脚之间大约有15个 DIM 引脚被错误标记。

例如、在下图中、底座的 DIM 引脚81标记为"GPIO-85"、丝印中也标记为"85"。 但 F28069上没有 GPIO 85!

在集线站 DIM100上:

但在 controlCARD DIM100上:

 

 大量不一致之处:

DIM 引脚编号 / controlCARD 上的网络名称/坞站上的网络名称

20/GPIO54/GPIO60   

22/GPIO56/GPIO62  

 30/GPIO40/GPIO48  

 31/GPIO42/GPIO84  

 32/GPIO50/GPIO86  

 42/GPIO51/GPIO87   

 68/GPIO44/GPIO59  

 70/GPIO55/GPIO61  

72/GPIO57/GPIO63   

 80/GPIO41/GPIO49  

81/GPIO43/GPIO85   

我缺少什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vadim:

    我 已经将原理图与100-DIMM 进行了比较。  

    似乎存在不匹配问题。 让我与专家确认一下、因为这是一张旧版控制卡、很快就会回来与您联系。  

    此致!

    乌坦姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vadim:

    请仅遵循控制卡网标记并忽略 Dock 上的网名称。 使用100-DIMM 不应该有任何问题。

    此致!  

    乌坦姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 谢谢你的评分