This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335 DAC 示例

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1235261/tms320f28335-tms320f28335-dac-example

器件型号:TMS320F28335

尊敬的 TI 成员:

您能为 F28335上的 DAC 实施提供任何示例吗?

我想将以占空比(数字值)为单位的脉冲信号作为输入、然后在手表监视器(0-3V)上或在任何 GPIO 的输出端生成一个模拟值。

谢谢  

此致

阿尔萨兰  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件上没有片上 DAC。 您将需要使用外部 DAC 并使用 SPI 等通信总线对其进行更新。 另一种选择是实施某种类型的 PWM-DAC、通过该器件可使 PWM 信号通过 RC 滤波器以获得模拟电压输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gus Martinez:

    感谢您的答复。