This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062:OTP 引导问题

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1236063/tms320f28062-otp-boot-issue

器件型号:TMS320F28062

尊敬的 Champs:

我向客户提出这个问题。

现在客户 希望将 API 程序加载到 OTP 中并将引导模式设置为 OTP 引导。 它们根据 TRM 和 https://www.ti.com/lit/an/spraaq3/spraaq3.pdf?ts=1686292314959&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253DProgramming%2Bthe%2BOTP%2BWith%2Ba%2BCustom%2BBootloader%2526nr%253D1285执行配置

1. 我们首先在28062.cmd 文件中定义 OTP 的地址和长度。

2.然后将段部分的加载从闪存更改为 OTP

3. 根据存储浏览器的显示,程序的 OTP 部分已经编程到

4. 然后​​为 OTP_KEY 和 OTP_BMODE 的指定地址0x3D7BFB 和0x3D7BFE 分配变量值

5.​​已正确配置表达式窗口和映射文件显示地址和值

但是 F28062电路板仍然无法从 OTP 引导、您有什么建议吗? 谢谢!

此致、

朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这个问题已经被解决了、它是由于.cmd 文件中 OTP 区域的错误分配、谢谢!

    此致、

    朱莉娅