This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2806:GPIO 35-38

Guru**** 2514685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1236642/tms320f2806-gpio-35-38

器件型号:TMS320F2806

大家好、

在器件 F2806x 中、GPIO 35-38是否可用于 GPIO 用途或仅可用于 JTAG

此致、

艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irene:

    GPIO 35-38仅可用于 JTAG;这就是为什么这些行的其他列标记为"保留"(与 GPIOA 多路复用器表相比、 其中可以用作 GPIO 的引脚会被专门调用)。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分