This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:有关 SDFM GPIO 输入鉴定的查询

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1303M2510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1236119/tms320f28377d-inquiry-about-gpio-input-qualification-for-sdfm

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:AMC1303M2510

您好、专家!

我们收到了一份有关 SDFM GPIO 输入限定的调查。 根据 F28377D 的 TRM 中的"14.2配置器件引脚"、有以下说明。 客户认为客户能够使用异步模式和3样片模式。 如果客户使用了其他 GPIO 资质(例如 SYNC)、则客户会询问 TI 会有何种担忧。 我可以就该问题提供任何建议/意见吗?

   "为了实现正确的 SDFM 运行、可以使用之后的 GPIO 输入限定。 不支持其他 GPIO 限定条件。"

我相信客户只是在问它。

此致、

宫崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miyazaki-San:

    leo wang2 说:
    客户认为客户能够使用异步模式和3样例模式。

    正确。

    leo wang2 说:
    如果客户使用了其他 GPIO 资质(例如、SYNC)、客户询问 TI 会有什么样的顾虑。 我是否可以对此问题有任何建议/意见?

    我将需要与其他人核对并返回给您。 我们在数据表中仅针对 ASYNC 和3样本 GPIO 限定指定时序、我想这是有原因的。

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您对此的评论。

    对于此背景、我们的客户正在调查  AMC1303M2510/20和 F28377D 之间的连接。

    此致、

    宫崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miyazaki-San:

    感谢您提供更多详细信息。 我们现在继续通过电子邮件进行讨论。 在我们找到 AMC1303M2510/20和 F28377D 之间的良好解决方案后、我可以将其发布在此处。

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的支持。

    我还收到了他们的软件工程师提出的类似问题、因此、我会离线询问他们。

    此致、

    宫崎市