大家好、因为我是这一领域的新手、如果我有任何问题、请更正我。
我使用 TMS320F28335来控制电机、并且我想将"实时数据"存储到我的 PC 上进行分析、
但我不知道具体如何实现这一点。
*理想的方法是在电机工作时每1ms 将数据以.csv 格式存储到 PC 中。
第一个想法是 、DATALOG 模块应该能够在存储器中存储数据、
那么、是否有办法访问存储器并将其实时存储到 PC 中?
如果有其他方法来 实现目标,他们也会非常有帮助,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、因为我是这一领域的新手、如果我有任何问题、请更正我。
我使用 TMS320F28335来控制电机、并且我想将"实时数据"存储到我的 PC 上进行分析、
但我不知道具体如何实现这一点。
*理想的方法是在电机工作时每1ms 将数据以.csv 格式存储到 PC 中。
第一个想法是 、DATALOG 模块应该能够在存储器中存储数据、
那么、是否有办法访问存储器并将其实时存储到 PC 中?
如果有其他方法来 实现目标,他们也会非常有帮助,谢谢!
要将数据从设备传输到其他一些远程内存单元,可以使用 EMIF 外设。
是不是有文件我可以研究,我不是很明白这是怎么搞的。
对于数据传输速率、我希望在1ms 内传输3-4个浮点32型数据。
至于连接到 PC,您需要自己拿出一个解决方案
在您看来、您会建议使用哪种方法?
尊敬的 Cheng:
是否有文档可以查看,我不太明白这是怎么做的。
您可以查看 TI 网站上提供的器件技术参考手册。
在您看来,您建议使用哪种方法?
我以前没有做过这件事,我不知道 还有一位专家。 这是你必须在网上研究的东西,因为 可能有很多方式,最好的选择将取决于你的场景/硬件。
此致、
阿米尔·奥马尔