This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:为什么引导 ROM 只能将程序加载到 RAM?

Guru**** 2810885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1237604/tms320f280025c-why-boot-rom-only-can-load-program-to-ram

器件型号:TMS320F280025C

只是好奇。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他人希望加载到 RAM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baskaran:

    sprabv4e_Serial C2000微控制器的闪存编程(修订版 E)

    使用 SCI ROM 进行编程的步骤如上所示。 为什么 SCI ROM 无法直接将程序加载到闪存、但必须将闪存内核用作中间件?

    --

    谢谢、此致

    耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这只是引导 ROM 的实施方式、不能写入闪存。 与 RAM 写入相比、闪存擦除和编程需要额外的处理、这只是直接写入内存映射地址。