This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:无法访问 C2000ware 3.04版本并将示例导入 IDE

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1235567/tms320f28379d-unable-to-access-c2000ware-3-04-version-and-import-example-into-ide

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我有 CCS 版本:9.1.0.00010、也有 C2000ware 3_04_00_00。 我想从 Resource Explorer 导入一些示例。 但是、Resource Explorer 似乎仅在云上工作、即仅显示云中的文件夹。

如果我关闭云、则不显示任何内容。

如果我尝试使用"下载并安装"选项下载示例文件、会显示我的操作系统不支持该选项:

我的问题是、为什么 CCS 不检测我已经安装在 PC 上并且离线显示所有文件的 C2000ware 3.04?

当我按照这篇文章中给出的指令: https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/893686/ccs-ccstudio-code-composer-studio-not-finding-c2000ware-tools

即步骤:  选择菜单项"Window"、然后导航 Preferences -> Code Composer Studio -> Products

这是我看到的:  

尝试手动添加我拥有的文件夹并将其添加、如上所示。 已应用更改并重新启动 CCS。 但它只显示了 clod 文件夹、我仍然无法导入任何示例文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是从 Resource Explorer 安装 C2000Ware 还是手动下载安装程序?  

    如果 PC 上已经有文件、则可以使用选项-> Project -> Import CCS Project -> Select Search Directory 来导入项目。  

    您可以在此处选择要从中导入工程的 C2000Ware 文件夹。 选择第一个项目时、它将列出所选目录中的所有 CCS 项目。 可以选择要导入的工程、然后点击"Finish"。  

    这会将所选的项目导入到您的 Project Exlporer 视图中。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C2000ware 已手动安装。 当我按照您的指示尝试导入项目时、会出现以下错误:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以指定导入目录的路径?

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C:\ti\c2000\C2000Ware_3_04_00_00\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\ePWM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、为什么没有检测到 C2000ware?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。

    我不确定是什么导致了此问题。  

    请尝试使用新的 CCS 工作区或尝试重新安装 C2000Ware。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了两个选项。 但是、在 Resource Explorer 中仅显示云数据、而不显示离线数据。 我还在实验室的另一台 PC 上注意到了这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    不幸的是,我不能复制,所以现在不能提供任何建议。

    您是否还可以尝试更新到最新的 CCS 版本?

    请详细说明下载 C2000Ware 后执行的步骤

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我必须运行的工程与 CCS v9.1.0.00010兼容、因此我不会尝试更新 CCS。  

    安装 C2000ware 后、出现安装窗口、因此我继续进行安装。 对于该路径、我给出了与 CCS 在 C 驱动器中的安装路径相同的路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果下载了 C2000Ware 的离线版本、则可以直接从 CCS 导入项目、方法是选择"Project"->"Import CCS Project"->"Select Search Directory"。  

    在这里,您可以浏览到要从中导入项目的文件夹。 选中一个选项后、它将显示所选目录中的工程列表。  

    然后、您可以选择要导入的工程、并点击 Finish 来将工程导入 CCS 工作区。

    您不必从 Resource Explorer 导入。 请告诉我这是否起作用。

    此致

    西达尔特