This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:我们可以在 F28004x 器件中使用 GPIO19吗?

Guru**** 2529520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1237046/tms320f280049-can-we-use-gpio19-in-f28004x-devices

器件型号:TMS320F280049

大家好、

GPIO19出现在 f28004x_gpio.h 的寄存器说明中、且未标记为保留。 但是、没有相关的外设多路复用器信息。  我们可以在 F28004x 器件中使用 GPIO19吗?

此致、

艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irene:

    请参阅数据表的引脚属性表:

    此致、

    文斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vince!