This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1236089/tms320f28379d-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

我计划使用 TMS320F28379D 开发板进行数字控制、并使用 DSP 内部的差分采样对交流电压进行采样。 现在、我有一个问题、那就是交流的正半周期和负半周期采样校准曲线不一致。 如何处理此问题?

您能帮助检查这个问题吗?

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    您能否让客户提供一些数据或图、说明正/负半周期采样校准曲线的含义? 我不确定它们是指修整值、还是这些"曲线"与之不一致。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    在第一个图片中、左侧是输出电压模拟、右侧是输出电压数字。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    您能要求客户翻译这些图表中的所有名称吗? 此外、 第二个图像中两个图的 x 轴和 y 轴是什么?

     这里进行了什么类型的校准、它是 增益误差校准吗? 客户是否已使用 TI 提供的 F2837xD 数据表检查其数据、以确认 ADC 不符合规格(具有 适当的测量设置)?

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    本设计使用开发板、应已配置 ADC 采样外设、采用16位差分采样、采样窗口时间寄存器配置为15、ADC 采样时钟的频率除以4。 到目前为止获得的数据分别根据直流电压进行校准。 针对不同的值、在采样窗口中观察相应的数字量、然后执行线性拟合。 我不知道这种方法是否合理。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    您能要求客户翻译这些图表中的所有名称吗? 此外、 第二个图像中两个图的 x 轴和 y 轴是什么?

     这里进行了什么类型的校准、它是 增益误差校准吗?

    [/报价]

    我需要您先回答这些问题、然后才能继续。 我没有一个参考框架 、表/图中的数字应该是这样的、因为它 不是英文的。

    注意采样窗口中相应的数字量是否为不同的值,然后执行线性拟合。 我不知道这种方法是否合理。

    客户正在 绘制一些东西、并试图验证它是否是线性拟合、但他们期望两个图都是相对相同的?

    此致、

    阿米尔·奥马尔

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

      在此图片中、顶部是 输入电压采样校准、左侧是 输出电压模拟、右侧是输出电压数字。

     x 轴和 y 轴都是输出电压模拟和输出电压数字的、中国人无关紧要。

    因此客户正在 绘制一些东西并尝试验证它是否是线性拟合,但他们期望这两个图相对相同吗?

    我将与客户核实。

    此致、