This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:在调试时遇到问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1237127/tms320f28379d-facing-issue-in-debugging

器件型号:TMS320F28379D

我正在尝试在 C2000 launchxl TMS320F28379D 模块中运行一个简单的添加程序。

我可以构建程序、但无法对其进行调试。 我正面临这些问题。 请看一下、给我解决问题的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    "Debug"窗口似乎显示您已连接(C28xx_CPU1是主 CPU、这很可能是您运行程序的位置)、控制台中是否会显示一些错误? 如果是、您是否已 在您发布的第二张图片中尝试运行测试连接?

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是控制台中弹出的消息。

    我刚刚执行了测试条件、这里还抛出了一些错误、


    我的行为有哪些错误以及如何解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    是否能够在 Windows 设备管理器中看到适用于您的 Launchpad 的 XDS100?  

    您能否浏览此页面上的故障排除步骤?  https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    此致、

    本·科利尔